This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635868/afe4400-afe4400

器件型号:AFE4400

您好!  

  我使用 SPO2-FE EVM REV.A 演示来观看 Prosim8P 提供的 PPG、 即 PROsim8P 设置、如下所示;  硬件和固件不变、固件和硬件使用 TI 网站提供的默认设置。

然后、我观察 GUI 中的 PPG、如下所示

然后、我用手指输入脉冲信号、然后从 GUI 中观察 PPG、如下所示:

我想知道为什么不使用 Prosim8P 设置来查看 PPG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    您能用英文翻译第一幅图像的设置吗?
    如果您可以分享如何将 Prosim 连接到 AFE4400EVM、这将有所帮助。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    以下是英文快照:

    PRsim8通过 脉动式血氧计连接到 AFE4400 EVM、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    因此,当您将 Prosim 保持在手指夹中时,就不会得到 PPG 信号。 而将手指放在适当的 PPG 信号中。 如果正确、这意味着 AFE 的设置是正确的、问题出在 AFE (可能是 Prosim)之外。
    因为我不知道 Prosim、所以我没有太多帮助。 我只能说尝试更改信号电平、频率等设置

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!
    你是对的。 非常感谢;
    我将微调夹移至适当的位置、获得 PPG 信号