This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:关于 HDC1080的温度偏移

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635710/hdc1080-on-the-temperature-offset-of-the-hdc1080

器件型号:HDC1080

尊敬的专家

我对 HDC1080有疑问。

在我的客户使用的 HDC 1080中、
确认输出精度的变化。

HDC 1080安装在两种类型的电路板上。
'精度有问题的基板''基板已准备好替换''

尽管这两块电路板的设计和制造方式完全相同、但轮廓和测量条件也完全相同
无论湿度检测精度如何、都存在误差。

考虑过去线程的温度偏移因素、
布局等完全相同、并考虑其他因素。
E2E: HTTP://e2e.ti.com/support/sensor/humidity/f/985/t/517761

下面是​​附加的测量值表、但需要校准
随附的是我经过的理想值和测量值的数据。

尽管温度精度几乎是平坦的、但仅湿度精度
正方向存在很大误差。

我很饿、由于温度偏移以外的其他因素、湿度会出现误差、
请告诉我们您的看法。

最棒的,雷加尔

Fukazawae2e.ti.com/.../HDC1080-Measurement-result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、
    根据您与我们共享的数据、我们可以了解温度传感器工作正常、但湿度传感器的偏移在5%至6%之间。 我假设您的"I"值来自湿度室? 您能否分享有关设置的更多详细信息?

    存在这样一个偏移而不是温度偏移的原因有很多。

    1) 1)由于处理或焊接不当而污染湿度传感器。
    2) 2)将器件暴露在不推荐的运行条件下。 例如、在很长的时间内出现高温度。

    请参阅以下详细说明的应用手册。

    优化湿度传感器的放置和布线(修订版 A) www.ti.com/.../snaa297
    湿度传感器:存储和处理指南: www.ti.com/.../snia025
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose-San、

    感谢您的回复!!
    我想解决 HDC1080中湿度误差的原因。
    我将分享 HDC 1080设置信息。
    什么是必要的设置信息?

    感谢您介绍应用手册。
    我将再次检查。

    投注、雷加尔
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、
    测试设置的详细信息为:(1)这种受控环境(例如、室)(2)器件中强制的温度和持续时间。 (3)由于传感器污染可能会影响湿度精度、请仔细检查应用手册中的所有指导原则是否得到遵守。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose-San、

    很抱歉,答复被推迟了。
    上次我向您介绍了两个应用手册、
    我告诉客户检查它。
    但是、湿度误差未得到解决。

    遗憾的是、我的客户正在考虑从 HDC 1080更换零件。
    在烘烤 HDC 1080时、
    该 IC 可以处理的温度是多少?

    120°C 是否正常?
    80°C 是否正常?
    ℃μ A 正常吗?

    雷加尔最好的酒店
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度传感器的额定工作温度范围为-40°C 至125°C
    湿度传感器的额定工作温度范围为-20°C 至70°C (数据表第4页)

    请注意数据表第5页的以下脚注、这非常重要:
    (11)建议的湿度工作范围为10%至70% RH。 超出此范围的长时间运行可能会导致测量结果
    偏移。 在该建议的工作范围内操作传感器后、测量偏移将减小。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose-San、

    感谢您的特殊支持。
    请告诉我如何处理 HDC1080。


    将有机溶剂靠近该产品是否会对该产品产生不利影响?
    例如、胶带可能粘在部件表面、
    如果您将电路板包裹在红色或蓝色气泡膜(缓冲材料)中、并将其保留数天
    测量结果的误差是否可能变大?

    目前、客户需要调查湿度检测错误的原因。

    最棒的,雷加尔
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose-San、

    如果您尚未阅读以下消息,请花一点时间阅读以下消息。
    谢谢。


    将有机溶剂靠近该产品是否会对该产品产生不利影响?
    例如、胶带可能粘在部件表面、
    如果您将电路板包裹在红色或蓝色气泡膜(缓冲材料)中、并将其保留数天
    测量结果的误差是否可能变大?

    最棒的,雷加尔
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fuzakawa-San、

    湿度传感器可能会受到溶剂等化学物质的不利影响。
    我与您分享的应用手册的第一节明确指出:
    "接触污染物
    湿度传感器不是标准 IC、因此不得暴露于颗粒或挥发性化学品、如溶剂或其他有机化合物"

    现在、距离有多近? 这是用户端检查的问题、TI 无法猜测所有可能的情况。 TI 目前不支持任何湿度传感器中的保护胶带。

    您描述的情形可能会影响(例如污染)传感器、也可能不会影响传感器、具体取决于行李内侧的清洁程度。
    同样、应仔细阅读处理和存储应用手册。

    湿度传感器:存储和处理指南:www.ti.com/.../snia025\

    如果您还有其他问题、请打开一个新的 e2e 主题、因为您通常需要几周时间来更新问题、并且更难处理较旧的帖子。

    此致、
    何塞