This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:在 Radar Studio 中、在功能模式配置时、射频加电失败。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, UNIFLASH, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635032/awr1243boost-in-radar-studio-while-configuring-in-functional-mode-rf-power-up-is-failing

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR1243

您好!

我尝试在 RADAR Studio 的功能模式(SOP4)下运行 awr1243boost,按照说明,刷写后(SOP5)应该显示 BSS 和 MSS 的正确固件版本,并且, 但它不会在闪存模式下使用 RADAR Studio 刷写 DFP-SDK 中提供的二进制文件、也不会启用射频加电和抛出错误

AR1.RfEnable()
[14:31:55] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时、

因此我尝试使用 uniflash 进行刷写,它已成功刷写 。

现在,如果我检查 Radar Studio 以在功能模式下运行,它仍然不启用射频加电,它显示了 BSS 的正确固件版本,但没有显示 MSS 的固件版本, 最后,我认为要在功能模式下运行,应该有正确的固件,我正在提供正确的固件,但它仍然不是为射频供电,因此我无法使用设置进行进一步配置。

请帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于使用 Uniflash 进行 AWR1243BOOST wirh 刷写的情况、您还需要刷写"xwr12xx_memswap.bin"以及 MASTERSS& RADARSS 固件。

    请参阅以下文章、将正确的固件刷写到 AWR1243BOOST。
    e2e.ti.com/.../634381


    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我在 Uniflash 中尝试了 memswap.bin 以及其他两个映像、在 Radar Studio 中、我也遵循了 Radar Studio 指南中提到的程序、 但是、在 RADAR Studio 中、当我选择 #Functional Mode 并将 SPI 与加电射频连接时、它显示了适用于 BSS 但不适用于 MSS 的正确固件版本、并且在射频加电中出现故障。

    当我在开发模式下尝试相同的固件时、它正在工作并为射频加电。

    那么、在 Radar Studio 中是否有任何其他运行功能模式的方法。

    谢谢
    Sarang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarang、
    对于 AWR1243BOOST、如果您使用的是功能模式:SOP4、则需要使用 UNIFLASH 并使用 memswap.bin 刷写"$mmwave_DFP_00_07_00_04\firmware "算法中提供的固件。

    如果您计划使用开发模式:SOP2,则需要擦除闪存并使用 RadarStudio 并下载“$mmwave_DFP_00_07_00_04\RF_eval\RF_eval_firmware”中提供的固件。

    希望这对您有所帮助。 我们将在下一版本的文档刷新中记录这些内容。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    我在前面提到的所有三个单元中尝试使用 Uniflash、当我尝试以#functional mode 进行连接时、它不会连接到 UART、如果我先连接到 SPI、那么只有它会进行连接、除此之外、当我为 RF 加电时、 然后固件版本被覆盖并显示为所有0.0.0.0。 则射频功率未启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarang、
    您是否正在使用 AWR1243器件的 ES1.0或 ES2.0版本?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示964D。 它显示 ES 2.0。

    ES1.0和 ES 2.0有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarang、
    您是否仍面临此问题? 或者这是否解决了?
    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在功能模式下、它仍然有问题、所以我现在正在使用开发模式。

    如果可能在功能模式下发现问题、我们将需要支持。

    Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarang、

    如果您在功能模式下尝试连接到 UART、请告诉我。
    在功能模式下、您将无法连接到 UART、但您应该能够执行 SPI_CONNECT 和 RF 加电。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    感谢您之前的回答、我想澄清一下有关 AR1443和 AWR1243的 CSI-2接口的一些问题、两者是否具有 相同的 THS_PREPARE 和 THS_ZERO 值?

    或者 ths_prepare 和、ths_zero 都具有不同的值。

    AR1443的数据表不提供值、而 AWR 1243中提供值。

    Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 AR1443的 THS_PREPARE 和 THS_ZERO 值。

    Sarang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    以下是这些值

    谢谢、

    Raghu