请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我的客户正在使用 CAN 更新 SPI 闪存中的固件。
他使用 CAN 将新的 bin 数据从 PC 发送到 AWR1642、然后从地址0覆盖 QSPI 闪存。 重新加电后、新映像可被读取到 RAM 中并运行。
如何使用 次级引导加载程序来处理多映像? 客户不想覆盖 QSPI 中的映像。
是否有任何方法可以更改 MSS 和 DSS 映像的引导地址? 如何实现?
谢谢。
此致、
Wesley