This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BOOSTXL-PGA460:BOOSTXL-PGA460与放大器之间的差异;PGA460-F5529-BNDL

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, MSP-EXP430F5529LP, PGA460-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630979/starterware-boostxl-pga460-difference-between-boostxl-pga460-pga460-f5529-bndl

器件型号:BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPPGA460-Q1PGA460

工具/软件:Starterware

您好!

 评估套件 BOOSTXL-PGA460和 PGA460-F5529-BNDL 有何区别?

我想购买超声波距离测量评估产品。

谢谢、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、
    我建议您购买 PGA460-F5529-BNDL、这是运行 PGA460-Q1 EVM GUI 所需的两个硬件:BOOSTXL-PGA460和 MSP-EXP430F5529LP

    只有在以下情况下、您才应订购 BOOSTXL-PGA460:
    •已经拥有 MSP-EXP430F5529LP
    •不打算使用 PGA460-Q1 EVM GUI
    •只打算使用定制 MCU 和 GUI

    有关 EVM 硬件的概述、请查看《使用 PGA460-Q1器件1和2进行超声波感应》(training.ti.com/ultrasonic-sensing-pga460-q1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    我还有一些疑问,需要加以加强   

    1) 1)它是否附带两个用于发送器和接收器的独立传感器?

    2)或 H1 (MA58MF14-7N)用作发送器和接收器?

    3) 3) J14连接器的用途是什么?

    4) 4)变压器驱动模式下的最大感应距离是多少?

    Amit

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、

    1和2) PGA460-Q1设置为单静态配置、这意味着只为发送和接收提供一个传感器。 变压器电路组装有顶部的 Murata MA58MF14-7N 传感器(58.5kHz)、而直接驱动半桥电路组装有顶部的 SMD 型 Murata MA40H1S-R 传感器(40kHz)。 您将需要购买具有相同谐振频率的额外传感器、以启用单独的发送和接收双静态模式。

    3) 3) J14连接器可用于双静态配置的仅接收传感器。 PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM 故障排除指南(www.ti.com/.../slaa733) 讨论了如何使用 J14启用双静态模式。

    4) 4)最大可检测距离取决于目标类型和工作条件。 我们尝试保证最小 ISO 极(PVC 极1m 高、7.5cm 直径)检测距离可达5m。 您可以在该距离几乎加倍的位置检测墙壁或大型平面。 有关 最小和最大距离限制的详细信息、请参阅 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册(www.ti.com/.../slaa732)。