This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:将 UART 数据传输到 Arduino

Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635553/tdc1000-tdc7200evm-transfer-uart-data-to-arduino

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的所有人:

我正在尝试使用串行通信(UART)将 ToF 数据导出到 Arduino。 我已经在这个主题中尝试了这个过程:

但我在串行监视器中没有得到任何结果。 我需要知道如何导出 ToF 数据并将其保存在 Arduino 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nabeel、

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我尝试读取源代码、正如 Visy 在另一个线程上所说的那样。 我无法完全掌握通过串行通信发送的内容。 对我来说、只需在 Arduino 中获取 ToF 值(ns)就可以了。 根据我的理解、它会发送一个浮点数据。 我应该在 Arduino 中执行哪些操作才能正确接收值。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hola Nabeel、me podrias ayudar en como es la conexion tdc1000 PCB con el Arduino?