This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:从演示中捕获数据

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635510/awr1642boost-capturing-data-from-demos

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我们正在尝试使用毫米波可视化工具的"录制开始"功能将我们的数据记录为.dat 文件。 但是、我们下载的输出文件在 MATLAB 中是不可读的。 我们已经验证雷达能够获得实时数据。 或者、我们尝试使用 ADC 数据采集演示和 CCS 存储器浏览器来获取数据、如用户指南中所述、但我们遇到了 python 依赖项错误。 您能通过替代方法或通过帮助我们解决上述问题来帮助我们从演示中获得正确存储的数据吗?

此致、

兰斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lance Ta、您好!
    您能否发布您看到的 python 依赖项错误是什么?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    这是尝试使用 UniFlash 加载映像时收到的错误:

     [ERROR] Cortex_R4_0:未检测到 Python 相关性。 C:\Users\Lance/./DebugServer/bin/Python27找不到。 C:\Users\Lance/FlashPython.py 找不到。 C:\Users\Lance/./DebugServer/bin/python27.dll 找不到。

    兰斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lance、
    能否重新安装 uniFlash 工具(在管理模式下)? 由于这些文件是 uniFlash 安装的一部分、应位于"C:\ti\uniflash_4.1\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\DebugServer\bin"目录中。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    正如您所说、我已经完成了操作、并成功刷写了器件。 非常感谢!

    此致、Lance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我也出现了类似问题,但我重新以管理员身份安装一遍UNiflash还是没有解决那个问题,要怎么处理呢?μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否遇到与此主题中先前发布的错误相同的错误? 如果不是相同、您是否可以在此处发布错误消息?
    理想情况下,在管理模式下安装应复制安装路径中的所有相关文件。 否则,请手动检查安装路径中的文件可用性。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我在win7上装的已经可以用了。μ A