This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635440/awr1642boost-awr1642boost

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

您好!

我  从 TI 网站下载 MMWAVE_SDK_01_01_00_02软件包(用于 Windows) 、以安装驱动程序以使用 AWR1642Boost。

基本上我所做的是:

1)使用5V 电源和微型 USB 为 PCB AWR1xxBooster 和 mmWaveDevPack 加电(直到知道我与 TI 有一个开放式讨论 ,为什么由于 LED S7不发光,mmWavePack 未被完全加电)

2)在窗口中转到设备管理器,我看到 的是:

右键单击两个 XDS110  以安装驱动程序。 为此、我转到了 foldr FTDI、但始终收到消息" Windows 无法 为您的设备找到软件"  

我甚至尝试了 mmWave_DFP_00_07_00_04封装、结果都相同。

BR、

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、您好!
    MMWAVE-SDK 用户指南文档的第4.1节介绍了安装 XDS110 USB 驱动程序的步骤、请按照相同步骤操作。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    阅读毫米波 SDK 1.1用户指南看起来我不需要使用 DevPack PCB、而只需要使用 AWR1642-Boost EVB、对吧?

    BR、
    Fabrizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、您好!
    从此处安装 XDS 仿真软件包-
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    安装后、您应该会在设备管理器中看到 COM 端口。


    此致、
    Jitendra