This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3D-TOF-CDK-EVM:我在 CDK-EVM 中遇到引导问题。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635714/3d-tof-cdk-evm-i-have-a-booting-problem-in-cdk-evm

器件型号:3D-TOF-CDK-EVM

我购买了 opt8241和 opt9221并制作了一个电路。 但是、当您连接电源时、主 LED 会闪烁。 创建电路后、这不仅仅是更新两个 F/WS 的问题吗?
在交付 CDK-EVM 之前的早期阶段、您还有其他事情要做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 Cypress FX2作为主机将 DVP 数据转换为 USB 批量端点。 FX2还需要固件。 OPT9221需要固件。
    OPT9221通过 SPI 从 EEPROM 引导。 您正在更新哪两个固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    我 想知道如何对未 "预编程"的 OPT9221和 Cypress FX2进行编程  

    此外、 我们的定制板 是 与 CDK-EVM 相同的重复电路、

    供电方式如下。

    ##电源脉冲宽度约为40ms、持续时间为330ms、峰值电压为1.6V、

    如果未对 OPT9221和 FX2进行编程、您是否设置了电压以在上述电路中流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将整理一份应用手册来解释这一点。 请继续关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的文件、首次对 Cypress FX2进行编程。  e2e.ti.com/.../Programming3DToFCameraEEPROMforthefirsttime.pdf