This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:编译时出错

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630216/ccs-awr1443boost-errors-while-building

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试在 CCS 中构建 Vital Signs 实验项目。 但我在构建项目时遇到了错误。 我已安装毫米波 SDK 所需的依赖项。 这些背后的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yunish、

    这似乎是您的依赖项及其位置安装的问题。 您能否确认相关项是否安装在相应的 CCS 工作区中、或者是否安装在其他位置? 您能否确认您使用的 CCS 版本?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我正在使用 CCS 7.3.0。 我已在包含所有 TI 软件的 TI 文件夹上安装所有依赖项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunish、

    请从 CCS 控制台窗口(而不是错误窗口)提供完整的构建日志。 此外,请检查是否已安装了 JRE 的 XDC 工具,如下图所示。  完成此操作后、请从工作区中删除当前项目、并确保在重新导入项目之前已选择第二个映像中所示的"Delete project contents on disk"选项。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yunish、

    您是否能够构建生命体征实验室?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我已附加控制台窗口的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunish、

    我建议如下:

    请将毫米波培训包更新到最新版本。 从您共享的目录快照中、您似乎正在使用毫米波培训包1.3。 您应该能够从此版本构建演示、但建议下载最新的培训包。 此主题提供了有关更新毫米波培训包的信息。

    2. CCS 工作区目录路径中的空格字符似乎会导致编译失败。 请参阅构建日志快照中的错误"gmake: d:/CSS: no such file or directory"。 重命名 CCS 工作区(删除该空间)、然后删除当前工程并从 mmWave Training 目录或 CCS Resource Explorer 中重新导入。

    尼廷