This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1443BOOST:在 Linux 上安装毫米波软件开发套件(SDK)软件并支持 MAC OS 时出现问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631100/linux-iwr1443boost-problem-installing-mmwave-software-development-kit-sdk-software-on-linux-and-support-for-mac-os

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Linux

您好:

我们已开始探索毫米波软件开发套件(SDK)和 IWR1443BOOST。 我按照所有流程获取 Linux 机器的 SDK 软件 、即 MMWAVE_SDK_01_00_00_05-Linux-x86-64安装.bin。 我使其可执行、并尝试使用适当的权限运行它、但未安装软件/文件夹。 很高兴得到您的帮助。 屏幕输出为-

Shweta@shweta-VirtualBox:~/下载$ sudo ./mmwave_sdk_01_00_00_05-Linux-x86-Install.bin
shweta 的[sudo]密码:
Shweta@shweta-VirtualBox:~/下载$

第二个问题-我没有找到适用于 MAC OS 的毫米波 SDK 软件。 如果您还能获得对 MAC OS 的支持以及毫米波 SDK 和与 IWR1443BOOST 配合使用所需的所有其他软件、那将会是一件很棒的事情。

谢谢

Shweta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shweta、

    我不确定您的 Linux 问题、我的团队中有人会在这个问题上与您联系。

    遗憾的是、毫米波 SDK 目前仅在 Linux 和 Windows 计算机上兼容。


    谢谢、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash:

    感谢您的回复。 如果您有任何更新或需要我提供的任何信息、请告诉我。

    谢谢

    Shweta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shweta、

    很抱歉耽误您的时间、您是否仍需要此问题的帮助?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shweta、

    希望您收到了我的连接请求。 由于此主题没有活动、我将关闭它、但如果您仍有问题、请随时在此处发布或回复消息。


    谢谢、
    Akash