This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78:缺少尺寸

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634877/lm78-missing-dimensions

器件型号:LM78

您好!

我的客户要求为 LM7805MPX/NOPB 提供额外尺寸、如附件所示。

是否将提供此信息?

感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不知道该信息是否可用。 这应该是封装组的问题。 我将与我们的产品工程师进行联系、但同时您也可以直接联系封装、这是一种更快的途径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回应。
    该器件没有封装工程师、因此我在此处提出了申请。 希望我可以从其他我正在等待的渠道获得答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao/Jim、

    这是双线程。 我将关闭这个。

    Aaron