This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:SYNC_OUT 上无信号

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632904/awr1243boost-no-signal-on-sync_out

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

我们尝试设置一个双板系统、其中帧由 SYNC_OUT -> SYNC_IN 引脚同步。 首先、我们连接了一个完整设置(AWR1243BOOST + MMWAVE_DEVPACK + TSW1400)并照常进行捕获、但我们在示波器上从毫米波 DevPack 背面探测 SYNC_OUT 引脚(从 AWR1243BOOST 板导通)。 我们在触发雷达时希望看到某种脉冲或其他信号、但我们看不到任何东西。

我们应该从 SYNC_OUT 获得什么输出、我们是否需要执行任何操作来启用它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    请注意、SYNC_OUT 信号仅在级联类型的应用中可用、因此您还需要在两个器件之间进行20GHz 同步。 这在目前提供的单芯片 EVM 中不可用。 此外、现有固件仅支持单芯片模式。 将在后续版本中添加级联支持。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vevek、

    我的理解是、同步有两个级别:

    - 20 GHz 锁定提供的相位/频率同步-> AWR1243BOOST 不提供
    -通过链接 SYNC_OUT -> SYNC_IN 并将第二个板设置为软件触发模式来启动帧同步

    在 MMWAVE_DFP 中包含的 AWR1xxx 雷达接口控制文档中、AWR_FRAME_CONF_SB 的文档指定:

    "HWTRIGGER (基于硬件 SYNC_IN 的触发):在接收到 AWR_FRAMESTARTOP_CONF_SB (这是为了防止寄生传输)后、SYNC_IN 引脚中的脉冲上升沿触发每个帧。 w.r.t。SYNC_IN 脉冲、实际传输在 SINGLECHIP 中具有5ns 的不确定性、在 AWR_CHAN_CONF_SB 中定义的多芯片传感器应用中只有300ps 的不确定性(由于需要严格的芯片间同步)。"

    基于这一点、在不进行20GHz 同步的 SINGLECHIP 模式下、似乎应该能够实现具有5ns 不确定性的帧同步。

    您能否说明当前硬件是否可以进行此配置?

    谢谢、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以对此进行澄清? 似乎硬件中确实存在帧同步功能。 是否可以访问?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    很抱歉我的答复很晚。 您可以使用最新的 DFP 封装0.09.01.06 (www.ti.com/.../mmwave-dfp)。 在帧配置 API (AWR_FRAME_CONF_SB)中、您需要选择"Hardware trigger (硬件触发器)"。 因此、当您提供帧起始 API (AWR_FRAMESTARTSTOP_CONF_SB)时、它会在 SYNC_IN 上查找脉冲以传输帧。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    您提到的数字 SYNC_OUT 仅在级联模式下可用,当您将器件配置为“主器件”时。 在这种情况下、20GHz 同步和数字 SYNC_OUT 都可用。 但级联模式配置不同于单芯片配置。
    您能否澄清一下、您是在寻找级联配置、还是只是在考虑同步两个雷达传感器的帧起始? 如果您正在寻找稍后的、则必须从外部源向两个雷达器件馈送 SYNC_IN、以便仅同步帧触发器。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    现在、我只想同步两个(否则是独立的)雷达上的帧起始。

    我怀疑"单芯片"与"主"模式可能是问题所在。

    当我第一次启动 Radar Studio 时、此选项出现在 StaticConfig 选项卡中。 但是、只要我按下 SOP 模式上的"Set"按钮、StaticConfig 页面中的"Single Chip"、"Master"和"Slave"的整个下拉列表就会消失。

    这是预期行为吗? 如果是、我需要采取哪些不同措施来将器件配置为"主器件"而不是"单芯片"?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    对此进行了任何更新?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    如果您的器件为 AWR1243、则在您进行 RS232连接后、这些选项将再次出现。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 AWR1243和最新的 DFP 封装0.09.01.06。 在点击 SOP 的"Set (设置)"之前、我可以看到 Single、Master、Slave 选项的下拉菜单。 但是、只要我单击 SOP 的"设置"、正如 Thomas 所提到的、整个下拉列表就会从 StaticConfig 页面中消失。

    是否有解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至 Vivek、

    更正我的帖子、我实际上使用的是 DFP 封装 V1.9.1.0。 我认为这是最新的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJimmy、
    执行“设置”后,您是否进行了 RS232连接? 一旦您执行该操作、这些选项应该会重新出现、因为它会将其检测为 AWR1243器件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在执行"设置"后连接了 RS232。 我仍然没有看到级联模式选项。 我在这里附上照片、  

    在我进行任何连接之前。

    2、我看到了级联模式选项

    3、按下 SOP 后、RS232连接。 级联模式消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我还观察到 Radar Studio 和 AWR1243的最新固件存在完全相同的问题。 在 SOP 连接和 RS 232连接后、单/主/从选项下拉列表不存在。

    此致、

    RJ   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    此问题是否有新的答案?!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在是否有任何解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    我只检查了两倍、RADAR Studio 仅在多个 AWR1243器件连接到同一台 PC 时才启用级联选项。 另一方面、它假定为单芯片模式并禁用级联菜单。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的提示。 将两个器件插入可在 Radar Studio 中打开一整套新选项。

    我现在将遇到两个问题:

    配置第一个器件时、我可以尽可能地了解 SPI 连接、但当我按下 SPI 连接时、按钮呈灰色显示、SPI 状态永远不会改变。 同一台设备在插入计算机时工作正常。

    我不清楚如何实际配置两个器件、因为我无法在不断开另一个器件的情况下将 RS 232连接到一个器件。 连接到设备1后、我取消选中设备1并检查左侧栏上的设备2。 但是、在 RS232选项中、按钮仍然保持断开状态、并且在我断开连接之前无法更改 COM 端口。 如果我实际按下 DISCONNECT、第一个器件将断开连接。

    有什么想法、我在这两种情况下都犯了什么错误? 是否有将 Radar Studio 用于多个器件的指南?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    目前提供的 EVM 仅用于单芯片测试、而不是级联。 插入其中的两个单芯片 EVM 将不起作用、因为它们没有单独的标识符。 我们正在努力开发一个可提供多个 AWR1243芯片的级联板、一旦提供、您就能够使用级联功能。

    此致、
    Vivek