This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:它是否支持 Resource Explore 上的重要设计演示?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, IWR1443, AWR1443, AWR1243BOOST, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635374/awr1243boost-is-it-support-vital-design-demo-on-resource-explore

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243IWR1443AWR1443AWR1443BOOST

你(们)好  

我有一个 AWR1243升压器件、我想它能用于 Resource Explore 的重要设计演示吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    生命体征演示可在下获得

    适用于 AWR1443/IWR1443器件,这些器件具有处理器和硬件加速器,可在器件上执行后处理。

    AWR1243器件用于在高速接口上发送原始数据。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vaibhav

      感谢您的回复。  我还有一个问题、我有一个名为 AR1443EVM-010的升压转换器、但单芯片是 XAR1243。 这意味着该升压是 AWR1243BOOST 还是 AWR1443BOOST? 随附的文件描述了我的问题 clear.e2e.ti.com/.../Boost.pdf 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    该板肯定是 AWR-1443板、但它具有 ES 1.0硅片 IC。 该版本目前已停产、因此全新的 AWR1443BOOST 具有 ES2.0器件。 TI Resource Explorer 上提供的 Vital Signs Lab 适用于 ES2.0版本。

    可在以下勘误页中找到这些差异: www.ti.com/.../swrz075.pdf

    如果您目前有任何其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash

       感谢您的回答。 我想知道芯片的第一行中有"XAR1243"。 它是否也是 AWR1443BOOST? 为什么该表单与 AWR1443勘误表不同? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    这是 AWR1443 ES1.0器件初始运行的一部分、但已针对当前所有 ES2.0 AWR1443BOOST 板进行了解决。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您的回复。