请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241 主题中讨论的其他器件: OPT9221
我正在基于 OPT8241和 评估套件的 ToF 项目中工作。 现在、我将学习 OPT8241的工作原理。
顺便说一下、我无法找到 CMOS 输出接口输出的 A+B 和 A-B
我想了解什么是 A 和 B、以及为什么以 A+B 或 A-B 格式发送数据。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.