This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:替代闪存芯片?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630354/awr1243-alternate-flash-chip

器件型号:AWR1243

大家好、

AWR1243有适合的闪存芯片列表吗? 在参考设计中、使用了 S25FL116K0XNFV010、但该器件已停产(到处都是库存)、找不到芯片需要满足的兼容器件或要求列表。

此致、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    感谢您指出这一点。 我必须与我的团队交谈、然后再与您交谈。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    S25FL116K0XNFV010是一款额定电压为3.0V 的2MB SPI 闪存。 任何符合相同规格的合适闪存器件都是合适的。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接下来这个问题、除了3.0V 之外、SPI 闪存是否还有任何其他规格要求?
    如果我不使用 Cypress、而是其他供应商、例如 GigaDevice 的 GD25Q32C。 此闪存是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    这是一个很好的问题、我将与我们的一位板级设计专家取得联系、然后我会与您联系。 我将确保您已在该电子邮件中收到该邮件。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以让我保持在环路中吗?

    我尝试了 SST26VF016B-104I/SN、但它不起作用-不知道为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fabian、

    AWR1243/XWR1443器件仅使用 Spanion 和 Macronix 器件进行了测试。 已测试的闪存型号如下:
    Spanion S25FL256S
    Spanion S25FL132K0XNFB010
    Macronix MX25L3233F
    Macronix MX25R1635FZNIH0 (宽电压器件型号)


    谢谢、
    Akash