This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:硬件停止工作

Guru**** 2569925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635526/opt8241-cdk-evm-hardware-stop-working

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

你(们)好 我的 OPT8241CDKEVM 在运行 handtracking 应用时停止工作。  蓝色指示灯不再亮起。 之后、我将 OPT8241CDKEVM 电路板插接到了 Windows PC。   在器件管理器中未找到 TI 器件。 有人知道可能的原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPT8241-CDK-EVM 使用 Cypress FX2微控制器将 DVP 数据转换为 USB 批量端点。 正常工作时、它将枚举为 TI 器件。 如果枚举为 Cypress 设备、则表示 FX2固件已损坏。 如果根本未枚举、则说明您的硬件损坏、可能是由 ESD 或损坏的迹线/连接器引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Larry:
    我设计了 ToF 摄像头板。 硬件与 OPT8241-CDK-EVM 相同。 将其插入 Windows PC 时。 无法识别电路板。 如何对 EEPROM 和 Cypress FX2微控制器进行编程?