This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] awr1642:sdk01.01.00.02有问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635524/awr1642-problem-with-sdk01-01-00-02

器件型号:AWR1642

你(们)好  

我遇到了如下问题、当我使用 csv7.1调试程序时、我 配置了

framecfg->chirpstartid=0;

framecfg->chirpenDID = 64;

和配置图片中显示的啁啾参数;但在我调试时显示了一些错误。

在 DSS 端,gMmwDssMCB.stats.configEvt 的参数= 0;看起来 MSS 到 DSS 电子邮件输出配置有一些问题。  

 请帮助您检查如何修复。

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,framecfg->chirpenDID = 63;手写错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Havi、您好!

    我们将研究该问题并尽快与您联系。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu
    我正在尝试配置 framecfg->chirpedid = 31;这是可以的,我无法找到问题所在的位置。

    更好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Raghu

    我想我发现问题的解决方案是将 dss_mmw.cfg 文件的 heapMemParames.size 翻倍,因为它是可用的。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Havi、

    您的理解是正确的。 将线性调频脉冲数量增加到64会需要堆上额外的2K 内存、并且应该在 linker/.cfg 文件中进行考虑。

    如果您能够解决该问题、请告诉我们。

    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kaushal
    我已经解决了这个问题。 谢谢!

    BR