主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具/软件:Linux
您好!
我运行的 Mac OS X 带有虚拟盒 Ubuntu 14.04、无法访问访客帐户内的 USB。 我使用的是 Uniflash、并收到错误:
"未收到器件的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备。"
我可以在/dev/ttyACM0和/dev/ttyACM1上看到我的 USB 器件、我在 Uniflash GUI 上使用/dev/ttyACM0、但它始终为我提供相同的错误。 我在网上没有发现类似问题。 是否存在任何已知问题? 我已经检查并重新检查了毫米波 SDK 指南中概述的所有步骤。 此外、跳线处于正确位置。 请帮帮我。
Jerry