This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE SNR 测量-入门

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635157/afe4404-afe-snr-measurement---getting-started

器件型号:AFE4404

我正在尝试测量我的系统 SNR -是否有人可以让我开始:

1) 1)实验室工作台测试设置

2)数据分析和 SNR 计算

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用光学回送进行设置。
    为此、请在传感器模块前放置一个反射表面、并在配置 AFE 后捕获数据。
    请注意、使用此方法、您将捕获 AFE 噪声+光学噪声(由于 LED 和 PD)。
    要计算噪声、请采用所捕获数据的标准偏差。 计算出的噪声可以以2V 为基准、以获得以 dBFS 为单位的 SNR。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、

    感谢您的回答-这非常有帮助。 现在、我更好地了解了测试设置。
    请允许我再问几个有关数据分析的澄清问题。
    1) 1)我正在使用:
    SNR = 20 * log (平均 ADC 计数/标准 差 ADC 计数)
    此公式得出的值是否与数据表中的值相比较-这是否是同类比较?
    2) 2)我发现数据收集时间(我使用3分钟)会增加标准。 差 (我收集数据的时间越长、Std 越高。 差 当然)。 我应该使用什么时间窗口来找到与数据表相当的值?

    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rudi、

    为了与数据表进行苹果对苹果的比较、您必须按计算 SNR
    SNR (dBFS)= 20*log10 (2/噪声)、其中噪声是以 V 为单位的标准偏差

    您是否在原始数据中看到某种设置行为? 您能否共享数据图。 我们从未见过随着时间的推移而增加的噪声。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、

    非常感谢您提供的详细信息-内容丰富且乐于助人!

    噪声随时间增加这一主题。  我收集的数据越多、噪声就越高 -这是简单的数学运算、 噪声相对于 测试时间的统计增加。 我的问题是使用测试时间来计算数据表值的时间。 我只需要提出一个苹果、以便在我的设置和数据表之间进行比较。

    提前感谢您。

    Rudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudi、

    我完全同意您的说法、但在测量的时间窗口内、增量可以忽略不计。
    通常我们获取~ 40s 的数据。

    此致、
    Prabin