This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2562660 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1184488/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

您好!

我想通过 CAN 将检测列表从 AWR1843BOOST 传输到我的微控制器。

我在 AWR1843BOOST 和我的微控制器之间完成了 CAN 接线连接。

您能告诉我从微控制器发送到 AWR1843BOOST 的 CAN 消息吗? 以便接收目标(速度、角度、x、y 距离等)的检测列表

提前感谢您的回答和支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreeneshank 您好、

    您能告诉我您当前在 AWR1843上运行了什么、演示是什么、还是正在运行自定义应用?

    此致、
    Saswat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    我正在运行 AWR1843BOOST  lab0007_medium_range_radar 演示。

    此致、

    Sreeneshank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreeneshank 您好、

    您能否参阅 tirex 中的实验演示: 通过 CAN 传输对象数据(TI.com)
    您可以参考此信息并在应用程序中实施相同的更改。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    好的、我将检查它、我将在检查它后对此有更确切的问题。 请保持 TT 打开、因为查询未得到解决、我知道共享的当前答案、并期望得到更准确的答案。

    我将再次查看 CAN 演示并向您提出精确的问题。

    谢谢、此致、

    Sreeshank