This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:通过 Python 脚本访问 PulseOx 数据

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633149/afe4490spo2evm-accessing-pulseox-data-through-python-scripts

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4490

大家好、我最近有 一个带 PulseOx 传感器的 AFE4490SPO2EVM 模块。 TI 提供了一个 GUI 和多个 Pytho 脚本来设置 EVM 的配置寄存器。 是否有人知道我们是否可以编写 python 脚本来直接记录和分析来自 EVM 的脉冲 Ox 通道?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janaka、

    您可以在没有 GUI 的情况下仅使用 python 脚本与 AFE4490EVM 进行通信。 为此、您必须遵循"消息通信协议"定义的协议。 PDF"。 该文件将位于 AFE4490EVM 源代码的安装目录中。 按照该协议、您可以编写 python 脚本以配置 AFE4490并捕获 ADC 数据。 捕获后、可以在同一脚本中处理数据。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    假设您的查询已解决、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Prabin