This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:有关提高红外 LED 输出功率的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632518/afe4403evm-question-about-increasing-output-power-of-infrared-led

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4403

大家好、我有一个用于开发某些医疗应用的 AFE4403EVM 器件。 我对红外 LED 的最大输出功率有疑问。 我注意到我可以调整 AFE4403EVM GUI Tx 级上的“LED 电流控制 DAC”和“发送器基准电压”。 但测量值的最大基准电压似乎为1.2V。 即使我给 LED1电流一个大数字、我也不能变得更高。 我想知道是否有任何方法可以增加光的功率、光的最大值是多少。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaomeng、

    在 AFE4403中、任何 LED 的最大 LED 电流均为100mA。 满量程电流(即最大电流)取决于 LED_RANGE 和 TX_REF 设置。 有关详细信息、请参阅数据表的表7。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    假设您的查询已解决、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Prabin