This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:MMWAVE-DEVPACK

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635383/mmwave-devpack-mmwave-devpack

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

你(们)好

我有演示套件 雷达 AWR1642。 我已经为放置雷达的 BoosterPack 通电(使用5V 电源和微型 USB) 、但可能 无法 为毫米波 DevPack 加电

我  通过 microUSB 端口连接了 mmWavePack,LED DS6 (Vbus LED) 亮起 ,但 LED DS7 (3.3V)不亮,是否已使用3.3V 电源连接 PCB? 如果是、我是否连接 了 J4连接器上的引脚14#?

BR、

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    如果未打开 LED D7、则 JP5上可能没有跳线(朝向 LDO3V3)。

    请安装此跳线、您将看到 D7已打开。

    DEVPACK 不需要电源。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    即使使用 JP5上的跳线将 VLDO_3V3与 BRD_3V3连接、该点也是如此。LED D7关闭。
    我检查了 mmWave Pack 的原理图-->必须在其引脚 EN (引脚8#)上提供 VLDO_3V3的 LDO (U5)不接收任何3V (高电平输入),因为连接器 J4的引脚40PIN_PGOOD_3V3上没有任何3V。 3V (位于引脚40PIN_PGOOD_3V3#处)来自何处?

    BR、
    Fabrizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    您需要将雷达升压 EVM 连接到开发包并使用5V 供电。 这将提供3.3V 电压以启用 Dev Pack 电源。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    当然、升压 EVM 与 开发包连接、 并由5V 供电。

    所有连接 都是按照  教程中的说明完成的、因为我正在给您发短信。

    今天我进行了双重检查, 在连接了 Boost with Dev Pack 、 Micro USB 连接 PC 和 Dev Pack (由 5V 供电   )后,我遇到了同样的问题,LED S7仍然熄灭。

    我检查了升压组件,在连接器 J1引脚13#上看到了奇怪的情况,我 用万用表 3.3V (PGOOD)测量,如下所示:

    但 在 Dev Pack PCB 引脚13#上的等效连接器 P3上、看起来像悬空(未连接)、请参阅以下内容:  

    连接器 P3 (开发包 PCB)中的哪个引脚应该有3V3?

    BR、

    Fabrizio

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您能尽快回答我的上述问题吗?

    BR、
    Fabrizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、您好!
    开发包使用来自 J4连接器引脚14的 PGOOD 信号。 您是否已将开发包的 J4和 J5连接器连接到 EVM?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上不是。。。我不知道我必须将 J4连接器(DevPack)与 J5连接器(EVM)连接起来。

    此致、
    Fabrizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    您可以参阅开发包用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru506/swru506.pdf ,第2.2节,该节是指开发包与 EVM 之间的连接。 它讨论了如何连接我所指的20引脚连接器。

    开发包的 J4/J5连接器需要连接到 EVM 的 J6/J5连接器。 如果您查看用户指南中的快照、您将了解两个板如何以视觉方式相互配合。

    此致、

    Vivek