This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我应该购买哪款毫米波产品?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633865/which-mmwave-product-should-i-buy

主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTIWR1642BOOST

大家好、

 我的团队希望对毫米波进行一些研究,您能向我推荐一些产品吗?

您能给我一些电路板的名称吗?有一些有趣的示例吗?  

我们 还希望以毫米波的频率在2块板之间进行连接、最好与演示示示示例一起连接、我应该购买哪块板?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是毫米波 传感产品 系列。

    面向汽车应用的 TI AWR 系列器件和面向工业应用的 TI IWR 系列器件。

    以下链接可供您购买所有 EVM 和开发板:

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minh、

    我推荐使用 IWR1443BOOST 或 IWR1642BOOST。 1443具有用于执行 FFT 的集成硬件加速器、1642具有集成 DSP、可实现物体分类等功能。 1443是大多数应用的良好起点、但如果您认为自己需要 DSP、那么1642将是您的最佳选择。

    如果您有任何疑问、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我想知道:“我能用同样的毫米波频率连接2块电路板吗?” 如果我使用 AWR1642BOOTS? 我想在不同类型的通道下使用毫米波频率重新发送2根天线之间的传输?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minh、

    您能否提供有关您的应用的一些想法? 请注意、这些器件(xWR1443、xWR1642)仅针对毫米波雷达进行设计和设计、不能用于数据通信应用。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minh、

    如果您目前有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我们购买了一些 TI 毫米波板、您能给我一些步骤来开始使用该板吗? 我看过 TI RTOS 内核培训和 C6000优化技术讲座。