This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:电路板不启动

Guru**** 2559770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634216/awr1642boost-board-does-not-boot-up

器件型号:AWR1642BOOST

支持路径:/Product/Development 和主要开发工具的故障排除/入门/

您好、E2E 论坛成员、

我有两个不启动的 AWR1642BOOST 板。 在我的计算机上也未检测到它们。 我在安装 CCS7.3时安装了所有驱动程序、使用5V、2A 电源为电路板通电、并将 microUSB 连接到我的 MacBook。 根本未检测到电路板。 我认为这可能是操作系统问题、因此我使用了运行 Windows 的计算机、但没有结果。

根据用户指南、一旦供电、5V LED 和 NRST LED 就会发光。 5V LED 会亮起、但 NRST LED 不会亮起。 我按下 NRST 按钮、但它没有执行任何操作。 我尝试在所有引导模式、SOP2、SOP4和 SOP5中启动。

这方面的任何帮助都将是有益的。

此致、

Raashid Ansari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raashid、

    我立即怀疑您的电源。 如果 NRST LED 未亮起、则您的电路板可能处于恒定复位状态。 我强烈建议尝试使用备用5V 电源。 任何5V 电源2A 或更高电流都足够了。


    您是否想在当前电源上发送标签图片?

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的回答。 我将根据您的建议与另一个电源进行检查。 以下是您要求的快照:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akash、

    我有一个 BeagleBone Black、我使用同一电源成功为其供电。 您是否认为电路板可能出现故障?

    此致、

    Raashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raashid、

    我仍然建议使用另一个电源。 我昨天没有意识到、AWR1642BOOST 需要5V、>2.5A 的电源。 您是否可以访问其中一个?

    由于红色5V LED 亮起、我会说不太可能出现故障电路板。 使用额定电流不足的电源时、我与您具有类似的经验。


    最棒的
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的回答。 我订购了几个具有不同额定电流的电源适配器。 我将使用它们进行测试并更新此主题。

    同时、如果您绝对确定 AWR1642BOOST 所需的额定电流大于2.5A、您可以在其用户指南中获取更新信息吗? 目前、用户指南提到、任何额定电压为5V 和2A 的电源都应足以为电路板供电。 或者、我们应该等待我测试它。

    在任何情况下、我都会更新。

    此致、

    Raashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,Raashid 在用户指南和产品页面上都建议使用大于2.5 A 的电源。 在哪一页上、您看到推荐的2A 额定值? 我们将尽快纠正此问题。

    我很有信心电源是问题所在、因为我自己也有类似的问题、通过使用合适的电源解决了这个问题。

    无论如何、我们将等待您的回复、并帮助您了解如果新电源无法解决问题、会发生什么情况。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    抱歉成为 MIA。

    关于电流限制,您答对了,本文档在第1.3节中建议使用5V、>2.5A 的电源。 我想我对第2.2节中提到的5A 电流限制感到困惑。

    不过、有趣的是、我在实验室中找到了5V、1.2A 电源、它可以为电路板加电、而不会出现任何问题。 我还能够演示 TI 创建的演示。 我想、这只是一个试错问题。 下面是我目前使用的电源图像:

    Power supply