主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 AWR1642
尊敬的先生:
我尝试使用 SPI 接口、而不是使用 UART 接口将固件刷写到 AWR1642BOOST 板。
我已经完成了从 AWR1642BOOST 到 JTAG 编程器的 SPI 引脚跳线、但无法正常工作。
这是我的设置结构、如下所示:
Uniflash 将显示"Image loading failed:not able to connect to serial port (映像加载失败:无法连接到串行端口)"。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。"
您能帮助解决这个问题吗?
谢谢、此致、
Michael