This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:2D FFT 输出 Q 格式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633660/awr1642boost-2d-fft-output-q-format

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我想知道使用 AWR1642的毫米波演示中调用/使用的2D FFT 的输出 Q 格式。

通过 FFT 的注释和函数调用、我能够知道输入 Q 格式。 但没有关于输出 Q 格式的信息。

有人可以帮助我吗?

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    我认为这个问题已经在以下主题中得到了解答: e2e.ti.com/.../630120

    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    您提供的链接和该页面中的子链接介绍了检测点的点云的 Q 格式。

    我对2D FFT 输出感兴趣(变量名称:fftOut2D)。 我正在修改 TI 提供的演示代码。 我正在尝试使用其他算法来处理 DoA 和阈值。 因此、我将保留处理流水线、直到仅2D FFT。 在本例中、我想知道2D FFT 输出点处数据的 Q 格式。

    我们想知道输出格式是16.16还是其他格式?

    你可以帮帮我吗?
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提供的链接和该页面中的子链接介绍了检测点的点云的 Q 格式。

    我对2D FFT 输出感兴趣