请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 我们已购买 IWR1642BOOST 评估模块、并将其与基于 ARM64的计算机配合使用。
我们希望使用 MMWAVE_SDK 加快开发过程,但遗憾的是,您的网站上仅提供 x86系统的安装。 您能否为我们提供 ARM64系统的源/安装程序或库/可执行文件?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们已购买 IWR1642BOOST 评估模块、并将其与基于 ARM64的计算机配合使用。
我们希望使用 MMWAVE_SDK 加快开发过程,但遗憾的是,您的网站上仅提供 x86系统的安装。 您能否为我们提供 ARM64系统的源/安装程序或库/可执行文件?
谢谢
您好、Bartosz、
对于安装程序和编译器工具、我们不支持 ARM64位架构。
除了毫米波 SDK 安装程序之外、编译器工具仅支持 x86兼容架构。
REF:
TI 代码生成工具主页
请查看常见问题解答:主机要求:
"所有编译器下载都在 x86硬件上运行。 它们不能在 ARM、SPARC、Alpha、PPC 或其他架构上运行。 "
Web 讨论了用于解决此类情况的仿真选项、但我们没有尝试过其中的任何一种。
最好尝试使用 x86/x64机器进行毫米波开发。
谢谢、
Vaibhav