This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:LC 振荡电路设计

Guru**** 2648415 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, LDC1041, LDC1051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634314/fdc2214-lc-tank-design

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: LDC1041LDC1051

大家好、

我们计划使用 FDC2214在不同频率下进行容量测量、敬请咨询。

(1)目前、我正在研究10kHz 的 LC 振荡电路设计。 我阅读了此博客文章(https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2014/11/21/inductive-sensing-sensor-frequency-constraints)。   是否有人建议在何处查找有关 LC-Tank 设计的更多适用文档?

(2)是否有人可以为我提供 FDC2214的 Rp 值?

(3)假设 LC 振荡电路的频率正好为10kHz、容量测量的精度如何? 我是否能够测量低 pF (0.1pF 变化)容量变化?

提前感谢您的支持。 我对任何建议或评论表示感谢。

此致

Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niklas、

    您选择10kHz 传感器频率是否有原因? 这是相当低的、您需要大量的电感或大量的电容才能在该低频下运行。 如果您具有大量电容、则会衰减电容漂移。 使用非常大的电感器时、可能会有很多寄生电容、这可能在整个温度范围内不那么稳定。

    有关 LC 传感器设计的一些其他信息、也可以访问 www.ti.com/.../snoa930.pdf、但这更侧重于电感式传感。

    对于问题2、您是否正在尝试确定适合您的传感器设计的 Rp 值?

    您可以使用方程式 fsensor=1/(2pi*sqrt (LC))来评估具有0.1pF 电容漂移的传感器频率漂移。 有关 FDC2214的分辨率功能、您可以参阅应用手册 www.ti.com/.../snoa944 -测量内核对于 FDC221x 和 LDC161x 是通用的。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的快速响应!

    (1)不幸的是、我的测量需要这个低频率。 我们需要区分水、冰和空气。 我的文献表明、频率需要低于20kHz 才能测量介电常数的差异(越低、差异越好)。
    您是否有在这些频率下进行测量的参考设计? TI 是否对频率相似的 LC 振荡器有建议? 或者、您是否会说在现实中不可能做到这一点?
    (2)我 Ω 了最低的 Rp 值,因为您在博客(e2e.ti.com/.../inductive-sensing-sensor-frequency-constraints)中写道:“LDC1000、LDC1041和 LDC1051等器件可以驱动 RP 低至798 μ A 的传感器。” FDC2214是否相同?

    再次感谢您的支持!
    此致
    Niklas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    您是否了解了基于 FDC2214的霜冻检测参考设计:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的参考。 尽管这是一个很好的读数、但其设计使用的频率为6.5Mhz。

    遗憾的是、对于我的测量、我需要低得多的频率。 您知道吗?参考设计使用的频率为10kHz 至20kHz?

    再次感谢您的支持!

    此致

    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    尽管 LDC 器件可以在较低的频率下运行、但随着分立式电感器和电容器值的增加、这些频率通常具有较低的关注度。

    在器件的架构方面、较低的传感器频率将提供更好的分辨率、但我们受到 28位字宽度的限制。 在这些低频下、LDC161x 将输出顺序代码。 虽然分辨率可通过低传感器频率实现最大化、但 fSENSOR 在400kHz 至6MHz 之间(fREF = 40MHz)时会出现最大的有用分辨率。

    我不确定您是否已经阅读了以下应用手册的第2.4节、但它深入介绍了您需要考虑的折衷方案的详细信息:

    您是否确实只需要推荐的电感器和电容器? 如果是、请提供有关传感器的更多信息(尺寸、铜厚度等)

    此致、