This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:EVM 板不工作(无法在设备管理器中识别、无输出时钟)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403, AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635750/afe4403evm-evm-board-not-working-cannot-recognized-at-device-manager-no-output-clock

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其它部件:AFE4403、Strike

你好

几天前我购买了 AFE4403 EVM 板。

首先、它运行良好、我使用 EVM 波拉检查了我的 PPG 信号。

但30分钟后、EVM GUI 突然出现一条错误消息 "无法连接~~Ω"

因此、我断开了电路板与笔记本电脑的连接、并重新连接了它

但笔记本电脑无法识别 EVM 板(未在设备管理器_上标记端口)

此外、当电路板工作正常时、我检查了电路板上的 LED 指示灯

但是在错误消息出现后、LED 指示灯熄灭、无法使用我的示波器检测到输出时钟信号。

我认为电路板有一些故障、因为我只需使用30分钟、默认设置为 AFE4403 GUI。

我想问您如何维修或更换此板。

(当我向购买网站和 TI 韩国支持咨询时、他们回答说需要 E2E 社区的检查技术支持)

我附加了时钟输出信号并拍摄了设备管理器窗口的照片。

此致、

Surin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surin、

    您能否按照用户指南第7节(即"不带 GUI 的 AFE4403EVM 固件升级")中提到的步骤升级 EVM 固件?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的回答
    固件上传程序无法检测 EVM 板、因为我的笔记本电脑无法识别该板已连接。
    (蓝色 LED 未关闭、这意味着未提供 USB 电源)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surin、

    由于 LED 由 MSP430控制、损坏的固件可能会使 LED 停止发光。
    释放 SW2开关(即第7节的步骤4)后、未检测到器件、这是您的意思吗?
    还有一件事,您能否在其他 PC (最好是 WIN7)上尝试一下。
    如果上述建议不起作用、这意味着您的 MSP430受损可能是由 ESD 冲击造成的。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Parbin
    感谢您的回复。

    正如您所建议的、我尝试将 EVM 连接到三台不同的计算机(一台台式机和两台笔记本电脑)、但遗憾的是、我的 EVM 无法识别。

    如果电路板的 MSP 由于 ESD 而损坏、
    我是否可以采取其他方法自行解决这个问题?

    如果这是我无法自行解决的问题、
    我想向购买公司发送回复、说我购买了 EVM 并请求维修或更换我的 EVM

    此致、
    Surin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surin、

    如果在执行用户指南第7节的步骤后未看到"找到1个器件"(如下所示)、则说明 MSP430已损坏。

    您可以尝试更换它、然后再次尝试。

    此致、

    Prabin