Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
工具/软件:TI-RTOS
我想观察 数据流的中间结果。 在 CCS 开发模式下、我首先加载 C674x 程序,然后加载 CortexR4程序。
在数据流中放入断点后、首先运行 C674x 程序、然后运行 CortexR4程序、并通过毫米波演示可视化工具将 CLI 配置发送到毫米波器件。
首先,progaram 将在断点处停止,但 CortexR4程序将错误退出。
然后 依次运行 C674x 程序,C674x 程序也存在错误。
总之、我想 逐步调试 MMW 演示程序以及如何执行?
控制台显示为以下:
[C674x_0]调试:记录 UART 实例@00815560已成功打开
调试:DSS 邮箱句柄@0080f550
调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功
调试:MMWDSS DemommWave Control 初始化成功
调试:MMWDemoDSS ADCBUF 实例(0)@00815530已成功打开
调试:MMWDemoDSS 数据路径初始化成功
调试:MMWDemoDSS initTask 退出
[CortexR4_0]
调试:启动毫米波演示
(小部分
调试:MMWDemoMSS 启动了初始化任务
调试:MMWMSS DemommWave Control 初始化成功
调试:CLI 可用
传感器已停止
调试:MMWDemoMSS 接收到 CLI sensorStart 事件
[C674x_0]堆 L1:大小16384 (0x4000)、空闲2816 (bb00)
堆 L2:大小49152 (0xc000),免费35592 (0x8b08)
堆 L3:大小655360 (0xa0000)、空闲507904 (0x7c000)
[CortexR4_0] xdc.runtime.Main:"platform/mmwave_xwr16xx.c"、第1089行:断言失败
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
[C674x_0]{MODULE#8}:"./dss_main.c"、第264行:错误{id:0x10000、args:[0x8139d4、0x8139d4]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行