This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:UART (ADC)数据计算

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631549/awr1642boost-uart-adc-data-computation

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

目前、我们使用 TI 演示可视化工具来展示通过 USB 端口接收 UART 数据的各种配置文件、该端口不是标准英语版本。 但进一步的发展、我们希望控制它并读取接收到的数据。  

简而言之、我们需要在 TeraTerm 或 HyperTerminal 中进行 ADC 数据控制和读取。

请分享建议、是否有指南?

谢谢、

Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丹

    该问题似乎在下面的帖子中得到了解答:
    e2e.ti.com/.../2259741

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您的查询已从给定的 e2e 帖子链接中得到解决、因此我们将关闭此主题。 如果您有任何将重新打开此主题的进一步查询、请回复。


    此致、
    Jitendra