This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:将循环器用于单天线系统

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631117/iwr1443-using-a-circulator-for-a-single-antenna-system

器件型号:IWR1443

大家好、

TI 在使用循环器支持具有用于 RX 和 TX 的单贴片天线的系统方面是否有经验或建议? 应用是距离感应、其中1 RX 和1 TX 就足够了。


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois、
    在这里与我们的一些专家进行了交流。
    我们似乎没有使用循环器为 Tx 和 Rx 支持单贴片天线的经验。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francois:

    现在、我们没有循环器示例或对这些示例的支持。

    谢谢、
    Vaibhav