This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1101:设计问题

Guru**** 2551680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635938/webench-tools-ldc1101-design-issues

器件型号:LDC1101

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

如何使用 LDC 设计工具来考虑线圈堆叠下方的接地平面?

Aron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的提问! 用于电感式传感线圈设计的 WEBENCH 设计工具可生成线圈本身的布局。 您可以使用工具底盘侧的"Export to CAD"按钮直接下载线圈设计。 请注意、它附带几种常见的 PCB 布局格式、例如:Altium Designer、Cadence Allegro 16.0-16.6、CadSoft Eagle PCB (6.4版或更高版本)、DesignSpark PCB 和 Mentor Graphics PADS PCB。 您可以使用适当的 PCB 布局工具直接打开源文件、并将线圈布局直接复制到您的设计中。 请注意、如果您要为接地添加额外的层、则需要在设计中编辑 PCB 层叠以添加该额外的层、Webench 将不会自动执行此操作。
    希望这对您有所帮助!
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我不够具体、我不关心工具的 CAD/布局方面、我更感兴趣的是电气建模-该工具预测电感、频率、Rp 值等、所有这些都没有接地层。 当存在接地平面或作为增加的固层而不是线圈时、该工具是否可以轻松地进行调整以预测这些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您添加的接地平面在您将其放置到线圈的距离处看起来像一个金属目标。 要估算电感压降、您可以使用电感计算器工具 :www.ti.com/.../slyc137
    只需将线圈参数输入"Spiral_Inductor_Designer"选项卡、然后在"Target Distance"字段中输入线圈下方接地层的距离。 这将使您能够查看您的电感和电阻下降了多少。
    请告诉我您是否正在寻找这种解决方案。
    谢谢!
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请注意、您可以将 Webench 中的线圈参数输入到工具中、并提供相同的数字和分析。 然后、通过添加"目标距离"、您可以仿真线圈下方接地层的效果。 Webench 工具不提供此功能。
    请告诉我这是否能够回答您的问题。
    谢谢!
    Luke