This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:找不到 IWR1443 BOOST 的 ROS 封装"ti_mmwave_rospkg"

Guru**** 2558580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635262/iwr1443boost-unable-to-find-ros-package-for-iwr1443-boost-ti_mmwave_rospkg

器件型号:IWR1443BOOST

大家好、在"机器人应用中的毫米波雷达传感器"的第6页上、提到了 ROS 驱动器、如下所示: "TI_mmwave_rospkg"我找不到任何 ROS 示例或具有该名称的 ROS 封装、如果有人想向该方向指出我、我将不胜感激。

文章地址: http://www.ti.com/lit/wp/spry311/spry311.pdf

Dane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    下周我们将在 TI Resource Explorer 上发布用于毫米波器件的 ROS 点云可视化工具。 下面 一个指向何处的链接。


    我不确定这一天会是什么、但我可以确认它将在下周上升。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了、感谢您的快速回答。 非常期待!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dane、

    可从以下网址获取: dev.ti.com/.../

    如果您有任何其他问题、请随时打开新主题!


    谢谢、
    Akash