This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:将1024线性调频脉冲与 sdk01.01.00.02组合成帧错误

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635610/awr1642-combine-1024-chirp-as-a-frame-error-with-sdk01-01-00-02

器件型号:AWR1642

你(们)好

我正在尝试在应用中将1024线性调频脉冲组合为帧。因此、我要设置的参数如下:

在 MSS 侧:

frameCfg->chirpStartIdx = 0;
frameCfg->chirpEndIdx = 511;
frameCfg->numLoops = 2;
frameCfg->numFrames=0;
frameCfg->framePeriodicity = 100 * 1000000/5;

profileCfg.profileId = 0;
profileCfg.startFreqConst =(uint32_t)(77 *(1U << 26)/ 3.6);
profileCfg.rampEndTime =(uint32_t)((float) 58 * 1000 / 10);
profileCfg.freqSlopeConst =(uint32_t)(1 *(1U << 26)/(3.6*1e3*900);/2^26 *1e6/(3.6*1e9)*900)
profileCfg.numAdcSamples = 64;

在 DSS 中:

我在 MmwDemo_datapathConfigBuffers()中为我的测试添加了一些值,  

我对 MmwaDemo_interFrameProcessing()函数进行了注释;

我的建议是让项目正常运行。

但会出现如下所示的一些误差。

DSS 首先显示错误。

调试显示 mailbox_write 中的问题,我想问题可能发生在 DSS 发送对象到使用邮箱的 MSS 中,但在表达式中显示 chirpIntCounter 为258, 邮箱转换不会发生,

我在图片中的 dss_main show 中放置了一个断裂的点,程序在这里没有运行。

我无法找到控制台中显示的问题,{MODULE#34}:line 202:在哪里可以找到问题?

希望您能帮我解决这个问题。 谢谢你。

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Havi、您好!

    如果您配置512x2线性调频脉冲、那么对于1-FFT 结果器件、需要(1024 * 2[complex_data]* 2[16位]* 4[Rx 通道]* 64[numOfSample]) 1KB 的 L3存储器、其中预量产 AWR1642器件中应用的最大 L3存储器为640KB。 由于这个存储 器过冲 应用程序可能会达到异常。

    有关如何选择线性调频脉冲配置的更多信息、请参阅 此帖子。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jitendra

    好的、非常感谢。

    BR