请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK
您好!
我将使用 I2C 驱动程序对 PMIC LP87524进行编程。
我选择主模式来配置 PMIC、但我不理解该扇区。
/*测试组合写入和读取*/
TxData[0]= 0x4;
i2cTransaction.slaveAddress = 0x48;
i2cTransaction.writeBuf = txData;
i2cTransaction.writeCount = 1;
i2cTransaction.readBuf = rxData;
i2cTransaction.ReadCount = 1;
/*写入从设备并读取从设备发送的内容*/
RetVal = I2C_transfer (i2cHandle、&i2cTransaction);
在我的待定状态中 、slaveAddress 是器件地址。 例如、LP87524中的值应为0x60。
I2C_TRANSFCTION 似乎 无法读取/写入 LP87524中的寄存器值。
我的问题是如何使用 I2C_transfer 函数读取/写入地址0x02中的寄存器值?
感谢你的帮助。
此致、
Wesley