This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:将传感器安装到 ABS 或金属上

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635363/tdc1000-mounting-transducer-to-abs-or-metal

器件型号:TDC1000

你(们)好

我们正在考虑使用 TDC1000进行水流检测。

我们只是想知道水是否在流动、因此我们希望使用 TDC1000、如开/关开关。

因此、我认为仅 在此用例中检测启动和停止信号是可以的。

关于下图、换能器最好安装在哪里?

ABS 树脂? 还是不锈钢?

如果有的话、请向我提供您的专业知识吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果没有流动、路径中是否仍有固定水? 如果无论是否存在流量、都有水、我不确定与流量垂直的传感器产生的回波信号的差异是否能够确定是否存在流量。 如果设计已经过验证、那么我有兴趣了解如何进行检测、如果这是可以共享的。

    无论如何、无论解决方案的可行性如何、我建议将换能器安装在底部的任何材料上(从图中可以看出这是不锈钢)。 其原因是水中的任何气泡都将上升到顶部、并且对传感器声道的影响较小。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott

    感谢你的建议。
    我没有注意到关于"任何气泡"的担忧。

    >如果没有流动,路径中是否仍有固定水?
    是的。 水始终存在于水路径中、水位本身不会改变。

    我尚未证明这一点。
    (在我们的演示中很难产生水流。)

    但是、我相信回波信号会发生一些变化。
    我认为可能未收到回波脉冲、TDC1000不会生成 STOP 脉冲。

    因此、我假设、

    产生 STOP 脉冲:无水流动(关闭状态)
    不产生 STOP 脉冲:水流(ON 状态)

    贝斯特雷加兹