This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:无法在 Uniflash 中选择串行端口

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635474/iwr1642boost-unable-to-select-serial-port-in-uniflash

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR1642

我正在尝试将 SDK 1.01演示刷写到我的1642板上。  我似乎无法使 Uniflash 正常工作。

  1. 填充了 SOP0和 SOP2。  重启电源...
  2. 我通过 USB 连接到板载 XDS110。
  3. 我在设备管理器中看到两个 UART。
    1. 应用/用户 UART = COM21
    2. 辅助数据端口= COM20

根据此帖子、"所选连接"应为"串行端口"。  但是、我看不到如何进行该选择。   下面是我看到的内容:

我在桌面版本(4.1.1.1562)和云版本(4.1.1.1569)中都尝试过这种方法。  我在这两种情况下都有类似的行为。

Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    在 Uniflash 工具中、在您选择器件并单击"开始"后、将显示"串行端口"选项的选择。

    单击"开始"后、您将看到左侧有可选选项卡的屏幕。

    "设置和实用程序"应 显示如下表:

    以下是 uniflash 的快速 UG:

    如果您继续发现任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的表没有显示。  似乎有所不同的是选择"IWR1642BOOST"作为我的目标(即电路板而不是芯片)。  这是第一步...  这让我能够看到在 GUI 的第一个屏幕上选择的"串行端口"、这是我最初的问题。

    进入下一个屏幕后、我需要转到"Settings & Utilities"并输入 UART COM 端口号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜您的检测到的设备设置处于"自动"状态、您刚刚将其切换为"手动"、然后再进行屏幕截图。 您必须重新启动 UniFlash 才能使"Manual"设置生效、这将导致串行端口连接变为可用。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这对我来说没有什么变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、所选的连接不应在器件被选择之后出现。 因此、如果在您选择器件后选择串行端口、它看起来工作正常。

    但是、我不确定您如何在器件选择菜单中看到"IWR1642BOOST"选项。 我只有 IWR1642、没有升压选项。 您使用的是哪个版本的 UniFlash?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、如果我没有点击"Detected Devices"部分下的任何内容、那么我可以使其正常工作。  感觉就像我跳过一步、但如果我不点击第一个框中的任何内容、然后点击 IWR1642、则会使用串行端口。