This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:RADAR Studio:按钮"PostPorc"是否损坏?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633298/awr1642boost-radar-studio-the-button-postporc-was-broken

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642TSW1400EVM

您好!

我在观看视频"使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集" 以及 AWR1642和 TSW1400后获得了 ADC_DATA。

因此、按照教程、我依次点击"TSW1400ARM"、"TriggerFrame"和"PostPorc"。  

ADC 数据时、它将会非常有用。 我单击“ PostProc”按钮,但 它不起作用。  

我已经重新安装了 SDK 和 MATLAB 运行时、但仍然无法解决、

您能帮我解决这个问题吗?  

谢谢、

金俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinjun、
    让我们知道,当您单击“PostProc”时,会出现什么错误。

    下面的帖子似乎已解决类似的问题。 请检查



    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我无法发布屏幕截图。 我会再试一次。

    您这次能看到屏幕截图吗?

    非常感谢!

    金俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinjun、  

    您能否从文件夹\PostProc 中共享'Logfile.txt'? 我们可以在这里重现这种情况。  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjun、
    快照显示未连接任何数据。 您能否确认您的 TSW1400EVM 能够收集 ADC 数据?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu

    我确定可以收集数据、然后运行 matab 代码以 成功处理"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio\PostProc\adc_data.bin"。 我检查了检测到的范围非常好。

    但我无法点击"PostProC"按钮 在 Radar Studio 中获取结果。

    谢谢、

    金俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjun、

    您可以共享两个文件吗?
    1."c:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \PostProc \adc_data_log.log"?
    2.“C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \PostProc \adc_data.bin”?

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1300.adc_5F00_data_5F00_log.log

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_data.rar

    我更改了配置、但仍然无法解决此问题。

    谢谢、

    金俊