This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:传感器选择。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635654/tdc1000-tdc7200evm-selection-of-transducers

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我正在进行水的流量测量。 我面临着一些问题。 我有 Steminic 换能器(一个作为样本给出)和来自阿里巴巴的一些用于流量测量的样片、其配置是我将这些转速器保持在空气中并移动它们、以便我能够检测信号。

在模式0中、这两个换能器都在工作、但我注意到的是、在 COMPIN 中、同样的配置下、阿里巴巴换能器的峰值较低。

在模式1和模式2 (需要使用2个换能器)中、如果两个换能器均为 Steminic、但不与我的换能器配合使用、我可以检测信号。

在模式1和模式2中、如果我移除其中一个 Steminic 换能器、则 ToF 测量也会继续。 如果未检测到2个换能器、则裸片将返回模式0。

4.一旦我在模式1和模式2中用换能器替换、ToF 测量就会停止、而当我用 Steminic 替换时、测量就会开始。

5.如何选择换能器。 我在某处看到样本传感器不适合流量测量。 为什么会这样? 换能器是什么使其成为良好的换能器?

此致、

Prudhvi Sagar

xinhaitai.en.alibaba.com/.../1_mhz_ultrasonic_transducer_waterproof_manufacturer_in_China.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi 您好!

    您所使用的换能器专为液体测量而设计、在空气中性能较差、 由于这些较高频率在空气中的极端衰减、您很可能无法获得在 TDC1000中生成适当 STOP 信号所需的信噪比。 我建议您在水中执行任何进一步的测试。 我想您的许多问题都可以通过在水中使用这些换能器来解决。

    对于选择传感器、通常需要稍微高一点的频率用于流量计量。 但是、您拥有的1MHz 传感器可以工作、但与用于流量计量的更高频率传感器相比、分辨率稍低。 如果您的系统可以接受这种情况、则您拥有的换能器将正常工作。

    本应用手册讨论了使用 TDC1000进行流量计量的问题、并建议在本应用中使用换能器: www.ti.com/.../snia020.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢你的帮助。 我还没有完整的管道设置。 我想我现在可以在塑料瓶上尝试一下。 您认为配置可以帮助什么?

    我有一个今天收到的换能器、在文档中提到了这些换能器。 PSC.01M0200H2AD0为1MHz、与 COMPIN 上的其他2个信号相比、它们的信号似乎最低。

    即使只有一个换能器、电路板在模式2下如何工作、这部分我无法理解。