This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:Voxel 查看器是否在"Windows Embedded Standard 7 64位&quot 上运行?

Guru**** 2557530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635718/opt8241-cdk-evm-does-voxel-viewer-run-on-windows-embedded-standard-7-64bit

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

我的客户计划在 Windows Embedded Standard 7 64位上运行 Voxel Viewer 或 Voxel SDK。

Voxel 查看器或 Voxel SDK 是否在"Windows Embedded Standard 7 64位"上运行?

此致、

S.Watanabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尚未将 Voxel SDK 移植到 Windows Embedded。 Voxel SDK 是使用 cmake 构建的、可在 Windows 7和10上运行。 由于 CMake 导出 Visual Studio 项目文件、如果 Visual Studio 支持 Windows Embedded、则很可能不会出现太多问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、感谢您的快速回答。

    我理解这种情况。  我将向我的客户提供这些信息。

    此致、

    S.Watanabe