请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 您好!
我将使用 TDC1000设计水位检测。 请为我的应用推荐传感器。
是否可以将传感器放在油箱外? [介质直通-->罐壁: 最大厚度8厘米/钢:最大厚度5毫米]。
TDC1000测得的最大距离是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.