在我的应用程序中、我只想看到字段中的更改。 我在 LHR 模式下使用传感器、 并设置 RCOUNT 值、使有效位数为13。 我的问题是屏蔽不可用数据中的可用数据。
我正在读取每次测量的 LHR_DATA_LSB、MID 和 MSB。 我理解数据表和应用手册 SNOA944的方式是低位为有效测量值、高位应被屏蔽掉、但我接收到的数据似乎不正确。 我已经运行了一个测试、在该测试中、我 在 自由空间 中有一个循环来收集样本。 高11位被屏蔽、而底部13位被使用。 我看到该测量存在大量的可变性、因此它应该非常一致。 我还注意 到、LHR_DATA 字节中的高位被填充、在这里我希望它们为零、而被填充的值似乎不是随机的。 感谢你的帮助。