This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:TMP431ADGKR 的 SEU 横截面

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635882/tmp431-seu-cross-section-of-tmp431adgkr

器件型号:TMP431

您是否有任何人拥有此 PN 的 SEU (单粒子翻转)信息?  如果不是、我需要工艺技术(例如、65nm 等) 用于航空应用。

谢谢、

Quynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quynh、
    请让我们提供您的电子邮件地址来讨论此主题。 有人很快就会与您联系。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我的电子邮件:quynh.nguyen@curtisswright.com

    谢谢、
    Quynh