主题中讨论的其他器件:IWR1443、
如何 测量 IWR1642或 IWR1443 TX 功率、以确保在量产线测试期间以+10 ~+12dBm 的 TX 路径进行传输、从而确保其输出功率处于正确的水平?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据所使用的软件、我们通常会设置连续模式。
在 MMWAVE_USER 指南的数据采集演示下讨论了连续操作。
3.4.2 IWR1443
3.4.3 IWR1642 -对连续模式和脚本文件进行了具体讨论。
对于 Tx、
Txpower_output power 退避是 profileCfg API 中的一个参数、每个发送器有1个字节
无符号整数。
Tx 掩码在线性调频脉冲配置或使用的连续函数中定义。
您通常会选择 Tx (一次一个)、可以在配置文件 Cfg 中设置合成器启动频率、TX 功率回退0 - 12dbm
通常、您至少需要设置所需的 Rx (RX4是必需的)、并在线性调频脉冲配置中设置 Tx。
您通常会将 dfeDataOutputTMode 设置为2
请参阅 capture_demo_script_lvds_cont_mode.txt 文件
如果您使用的是 Radar Studio 开发环境、则应遵循 Radar Studio 用户指南、
您可以配置 Connection、StaticConfig、DataConfig 和 ContStream 表
为了确定所需的功率水平、我们必须针对损耗进行调整。
A)从 FMCW 雷达传感器、从 Tx 输出到天线带状线、再到天线输出、都存在射频损耗。 您需要跟踪峰值、因为晶体输出频率、因为实际输出频率有一些变化。
雷达传感器->接地共面波导->条纹-> Tx 天线
您可以计算所需的辐射信号功率、然后使用测试天线和频谱分析仪进行测量。
注意:晶体偏差将被视为射频频率漂移。
此致
Joe Quintal