This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404EVM GUI 数据输出保存为.xls、但实际上是制表符分隔的文本

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634853/afe4404evm-afe4404evm-gui-data-output-is-saved-as-xls-but-is-actually-tab-delimited-text

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

您好!

我不确定在哪里提交错误报告、这不是主要问题(您可以解决)。

AFE4404 EVM 版本1.2。  构建日期:2016年6月5日

当我使用 AFE4404 EVM GUI 并使用"Save to File"按钮保存文件时、文件将以.xls 后缀保存

尝试使用 MS Excel 打开时、Excel 会显示一条错误消息:"C3_Volts _20171024_10105.xls"、您尝试打开的文件格式与文件扩展名指定的格式不同。  在打开文件之前、请验证文件是否已损坏以及是否来自受信任的来源。  是否要立即打开文件?"   

响应"是"后、XL 会打开该文件。  

当我在添加图解后尝试保存文件时、Excel 会提示"c3_Volts_20171024_101057.xls 可能包含与文本(制表符分隔)不兼容的功能..."

是否有办法使 GUI 执行这两种操作

  1.  另存为带.txt 后缀的文本
  2.  是否另存为真正的.xls 文件格式?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您提出这个问题。
    在当前版本的 GUI 中、遗憾的是、我们在保存数据时无法指定文件格式。
    但在下一版 GUI 中、我们一定会考虑您的建议。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!
    感谢您的回答。 我可能还不清楚。 第一个请求是错误修复:请确保文件后缀与实际文件类型相匹配。 现在、我们有一个.xls 后缀和一个.txt 文件。 其次、最好能够保存为.txt 和.xls、但由于 Excel 可以顺利导入制表符分隔的文本、因此这不是一个高优先级。