This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:Visualizer 未注册所有目标

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633323/iwr1642boost-visualiser-not-registering-all-targets

器件型号:IWR1642BOOST

你好
您能不能帮我解决几个问题。
请注意,这是 E2E 帖子的后续内容:-

我的客户注意到、Visualizer 未在范围内注册所有目标、并且稳定性(即是否检测到对象)不是很好。

他们告诉我:-


其中的很多可能已经用到了用于检测目标的设置和分类算法。 但是、这只是一个观察结果、因为我们的防碰撞算法不需要物体分类、而是每个角度的目标距离的一维简单映射。

我们的顶级算法伪代码如下所示:

 空 PeriodicService (空)

     /*定义两个限速要求(针对左/右车轮速度)

它们由防冲突算法计算*/

     百分比 DriveDemand1、DriveDemand2;

 

/*定义一个数组,其中包含每个角段到目标的距离[meter]*/

double RangeToTarget [ number_Angle_Segments ];

 

/*从毫米波雷达传感器中提取最新的扫描并填充该阵列*/

UpdateRangeToTarget ( RangeToTarget );

 

/*对该目标信息运行我们的防碰撞算法,

生成我们的限速驱动器需要能够夹住轴速的信息*/

UpdateAntiCollisionDriveDemands ( RangeToTarget、&DriveDemand1、&DriveDemand2);

 

/*将驱动器需求发送到 CAN,然后由驱动器控制器解释*/

SendDriveDemandsAcrossCAN ( DriveDemand1、DriveDemand2 );

我找不到提供 UpdateRangeToTarget 的在线应用程序(我认为使用在线应用程序即使对于初始演示也会带来很差的性能)。  我研究了下载固件开发套件。 我下载了 CCS、毫米波目标支持文件、uFlash 下载程序等… 按照联机安装说明进行操作。 这些都已正确安装在我的 Ubuntu 计算机上。

然后、我查找了一个演示固件应用、可将其用作插入上述伪代码的参考点。 我找到了几个、但它们似乎侧重于如何优化射束模式、线性调频脉冲频率等。 需要有关雷达配置的详细知识、而不是有关连接 OEM 应用的详细知识。  虽然我们在开发产品时一定会加快雷达配置和优化速度、但我确实需要一个基本设置、以便演示管理的基本功能。 即概念验证、而不是绝对范围/精度。

这是我目前的立场!

那么、是否有提供上述信息的固件演示? 这似乎是一个相当简单的雷达功能。 我很确定我在找错误的地方观看演示。 此外、是否有用于配置 CAN 外设的代码片段?

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    在毫米波演示可视化工具 GUI 中设置的 SNR (CFAR)阈值和线性调频脉冲/场景参数等因素将影响是否检测到特定物体。 物体的雷达截面和物体反射雷达信号的角度也会影响是否检测到雷达信号。 尝试增加对某些物体的检测的一个基本方法是降低检测所需的 SNR 阈值。 要试验的其他参数是在距离和多普勒方向进行峰分组的使能端。 禁用峰值分组将在 X/Y 散射图中生成更多点。

    毫米波 SDK 开箱即用演示固件(SDK 中包含源代码)是定制应用的良好起点。 演示固件会输出检测到的物体/点的列表、每个物体/点都具有 X、Y、Z 坐标、强度和多普勒。 SDK 中包含的演示(Doxygen)文档介绍了演示固件的数据输出、以下 E2E 链接中的"mmw 演示数据 structure_8_16.pdf"文档也对此进行了说明:
    e2e.ti.com/.../619401

    如果问题得到解决、请将其标记为已回答;如果需要更多支持、请将其标记为已回复。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    如果问题得到解决、请标记为已回答;如果需要更多支持、请回答。

    谢谢、
    John