This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:EVM 板不工作(无法在设备管理器中识别、无输出时钟)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635752/afe4403evm-evm-board-not-working-cannot-recognized-at-device-manager-no-output-clock

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403

你好

几天前我购买了 AFE4403 EVM 板。

首先、它运行良好、我使用 EVM 波拉检查了我的 PPG 信号。

但30分钟后、EVM GUI 突然出现一条错误消息 "无法连接~~Ω"

因此、我断开了电路板与笔记本电脑的连接、并重新连接了它

但笔记本电脑无法识别 EVM 板(未在设备管理器_上标记端口)

此外、当电路板工作正常时、我检查了电路板上的 LED 指示灯

但是在错误消息出现后、LED 指示灯熄灭、无法使用我的示波器检测到输出时钟信号。

我认为电路板有一些故障、因为我只需使用30分钟、默认设置为 AFE4403 GUI。

我想问您如何维修或更换此板。

(当我向购买网站和 TI 韩国支持咨询时、他们回答说需要 E2E 社区的检查技术支持)

我附加了时钟输出信号并拍摄了设备管理器窗口的照片。

此致、

Surin